This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:虽然一切看起来都正确、但是切换无法启动。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414817/tps65400-switching-doesn-t-start-although-everything-seems-correct

器件型号:TPS65400

工具与软件:

您好!  

我使用 TPS65400并基于 EVM 原理图设计了定制项目。

启动时、仅启用 LP_3V3、为低功耗3.3V 电路供电、该电路消耗100mA -200mA 周围的电流。

以下是我的测量值:

  • VSYS_9V-15V:15V
  • VDDD:3.3V
  • VDDG = VDDA = 6.3V ->根据数据表、它似乎很高、因为应该是6.1V。
  • CB1 = CB2 = CB3 = CB4 = 6V
  • SW1 = LP_3V3 = 100mV
  • SW2 = SW3 = SW3 = 0V
  • CE = RST_N = EMSW1 = VDDD = 3.3V
  • COMP1 = COMP2 = COMP3 = COMP4 = 0V

我已尝试移除 SDA 和 SCL 上的4.7k 上拉电阻以确保它们不会被下拉、因为 LP_3V3未启用。 我还尝试在 VIN 引脚附近添加一个47µF 电容器。 尽管 PVIN 上的电容器位于底层、信号通过过孔布线、但我的布局似乎总体上没有问题。 它们位于 TPS65400的 PVIN 引脚的正下方。 我知道在大电流下可能并不理想、但我们只是绘制100mA -200mA。

我找不到 LP_3V3无法启动的任何具体原因。 我订购了 EVM 以进行进一步测试、但如果您对我的设计有任何反馈或建议、我将不胜感激。

Sch: 示意图

布局:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了移除 RCLOCK 上的22pF。

    请注意、我对显示的布局进行了更改。 引脚1 (ENSW1)不再连接到 PVIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的纪尧姆、

    我会检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的纪尧姆、您好!

    其他电源轨如何? 该问题是否仅发生在 Buck1、而不是 Buck2、Buck3、Buck4上?

    您可以分享一下 Lx1和 Vout1的波形吗?

    您还可以检查器件的任何可焊性问题吗? 您是否还要测试其他电路板?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    我们有两块具有相同症状的电路板、我们更换了 IC 两次、以确保在处理过程中不会损坏它。

    我们已尝试启用降压稳压器2、3和4、但都没有正常运行。

    下面是波形:  

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 COMP1的波形。 到 COMP1为止的启动时序正常。 我已经检查了我的值、它们是正确的、并且与开发套件中的值相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    卢西亚将在 weedkend 之后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    这样您总共有2个电路板、全部两个电路板都显示所有降压转换器没有输出电压?

    下图显示了从 CE 启动的时序示例。 请根据这个图检查一下:CE 是高电平之后、VDDA、VDDG、VDDD 是否正确上电? COMP 是否在 RST_N 为高电平后出现? 根据您的波形、SW 波形没有导致任何 Vout 的开关行为。 您能否尝试使用外部 EN 控制信号来查看是否有改进? 检查外围组件(例如电感器)的可焊性。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,我看到了两个行为令我关注:
    1. VDDG 的斜升速度似乎太慢了。
    2. RST 没有"T1"延迟、因为它是通过上拉电阻连接到 VDDD 的。
    我要将其与我在开发套件上观察到的情况进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    感谢您的反馈!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    这是开发套件上的晶圆。

    我曾尝试在 ENSW1中添加一个1000pF 电容器来平缓斜升、但这并没有使我的电路正常工作。

    这是 COMP1引脚的波形。 它具有与 COMP2、3和4相同的行为。

    您认为如果我们使用热风枪焊接 IC 时会损坏它吗? 这似乎是一个很长的距离,但 我的想法是不够的...  

    我们检查了两次原理图/引脚排列错误、BOM 订单问题等 我们还试图使 Devkit 一团糟、以查看我们是否会强制它失败、但即使有故意的"错误"也是如此。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了错误! IC 卡在测试模式中...