This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF54:REF54410输出电压迟滞

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417624/ref54-ref54410-output-voltage-hysterisis

器件型号:REF54

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能告诉我周期3中的输出电压迟滞吗?

在我们关闭此器件并重新连接 VIN 后、第一个周期的迟滞是多少? 是35 ppm 吗?  

此致、

Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii-san:

    超过周期2的输出电压迟滞将非常小。 由于周期针对温度变化周期、因此关闭和再次为器件供电不会重新启动迟滞、因此在每个温度周期后会继续降低。

    谢谢!

    Jackson