This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:超级电容器过压应用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417388/bq7718-supercapacitor-overvoltage-application

器件型号:BQ7718
Thread 中讨论的其他器件: BQ77307

工具与软件:

您好!

我想使用 BQ7718等过压保护 IC 来防止5个 串联的超级电容器(例如 Eaton TV1325 - 3R056-R)过充。 我将遇到的问题是、使用 BQ771824时、此系列器件的最小 OV 检测电压为3.850V、而我需要在2.8-3V 条件下触发过压条件。 根据我的研究、我找不到任何可以满足该要求的 TI 器件-有人能确认这是真的吗? 如果成立、为什么 TI 没有可配置的过压限制以允许在此类应用中使用该限制。

谢谢

HALE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    可选择使用 BQ77307器件、该器件是2节至5节串联可编程保护器。 将它与 MCU 一起使用、您可以设置所需的任何阈值。 它还附带一些其他的特性/保护、如果需要、您可以使用这些特性/保护。

    这对您有用吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon