Thread 中讨论的其他器件:UCC21530、 UCC21551、鳄鱼夹
工具与软件:
你(们)好
我将使用 UCC21530驱动图腾柱 PFC MOSFET、当输入约为50V 时、栅极驱动器的输出中会出现一些噪声。
封闭图像显示了连接 MOSFET 时栅极驱动器输出中的噪声
开关频率为50kHz、由函数发生器提供。
占空比为10%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rajat:
UCC21530有一个更新、您应该尝试改用该更新。 它是 UCC21551。
该噪声是否一致? 看起来你只有显示的一个周期。 探头的接地似乎已断开连接、但它会恢复吗? 已有报告表明 UCC21530存在高阻态、原因是内部 LDO 的欠压情况。 那么使用新器件就可以解决该问题。
D 和 B 同时为高电平。 您是否有原理图可帮助我了解系统级电路? 看起来像开关节点。
每个脉冲的下降沿之后会产生少量振铃、如果其中一个输出没有正确变为低电平、则振铃可能会延长。
此致、
Sean