This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:栅极驱动器输出中的噪声

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416828/ucc21530-q1-noises-in-gate-driver-output

器件型号:UCC21530-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21530UCC21551、鳄鱼夹

工具与软件:

你(们)好

我将使用 UCC21530驱动图腾柱 PFC MOSFET、当输入约为50V 时、栅极驱动器的输出中会出现一些噪声。

封闭图像显示了连接 MOSFET 时栅极驱动器输出中的噪声

开关频率为50kHz、由函数发生器提供。

占空比为10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    UCC21530有一个更新、您应该尝试改用该更新。 它是 UCC21551。

    该噪声是否一致? 看起来你只有显示的一个周期。 探头的接地似乎已断开连接、但它会恢复吗? 已有报告表明 UCC21530存在高阻态、原因是内部 LDO 的欠压情况。 那么使用新器件就可以解决该问题。

    D 和 B 同时为高电平。 您是否有原理图可帮助我了解系统级电路? 看起来像开关节点。

    每个脉冲的下降沿之后会产生少量振铃、如果其中一个输出没有正确变为低电平、则振铃可能会延长。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的回复。

    我将更清楚地解释这个波形  

    C 表示开关 MOSFET 的漏极到源极之间的电压。

    B 表示栅极驱动器的输出。

    D 表示栅极驱动器的输入。

    附了该原理图、供您参考

    从函数发生器到 INA 引脚为栅极驱动器提供输入、并从 OUT A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您是否可以改用 UCC21551?

    这看起来像是接地的间歇性问题、因为它会同等影响所有信号。 很难说这是真实信号、因为它是瞬时的、不会像真实信号那样缓慢变化。

    可能吹扫连接器并将鳄鱼夹挤压得更紧一点?

    此致、

    Sean