This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:VEE2针对分离输出版本的限制

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416100/ucc5350-vee2-limts-for-split-outputs-version

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:UCC53X0S

工具与软件:

您好!

分离输出版本(UCC53x0S)的 VEE2有哪些限制?

数据表中、它显示从-17.5V 到0.3V (第6.1节)。 但是、当我查看典型应用(第9.1节)时、分离输出版本(UCC53x0S)显示了一个 VEE2连接的信号发射极。

 UVLO 以 GND2 (UCC53x0E)为基准的 WILLE 版本的 VEE2连接到负电压轨。

编辑/更新。

即使是此 数据表也 显示了两个负偏置示例、其中图 9-3使用 SPLIT 输出模型、VE2连接到 GND2、而图 9-4使用米勒钳位模型、但 VE2处于负电压。

这是否意味着分离输出 VEE2必须连接到 GND2并且不能具有负电压?

此致、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MB:

    电压只是两点之间电位的量度。 输出芯片是隔离的、因此输出的电压额定值通常以 VEE 本身为基准。  

    对于-E 版本、有一个以 GND2为基准的 VEE 额定值。  GND2引脚设计用于连接 FET 源极或 IGBT 发射极、主要是为了在 VCC2进入欠压条件时触发 UVLO。 VEE 和 GND2可以短接、因为0V 处于-17.5V 至0.3V 的额定值范围内。  

    最重要的是 VCC2-VEE2建议的最大额定电压33V。

    对于分离输出、您可以将 VCC 和 VEE 基准为 FET SOURCE=0V。 在这种情况下、您可以这么做

    VEE = 0V、VCC = 33V、  

    VEE =-3V、VCC = 30V、  

    VEE =-17.5、VCC = 15.5

    VEE =-33和 VCC = 0V。

    所有这些都将保持在分离输出器件的额定 VCC VEE 电源电压范围内。

    对于 E 版本、您必须将 GND2-GND2限制为17.5、但该限制不适用于没有 VEE 引脚的器件/

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    非常感谢您的答复。

    在我的应用中、我使用的是-3/15V;因此分离输出将为 okay...ca、请查看以下原理图。

    此致、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MB:

    这涉及到大量的输入去耦! 一个电容器应该足以支持 VCCI。 您过去是否遇到过问题?

    此外、还有许多并联 Rg。 这是为了减少电感还是为了改善散热? 我认为这些引脚不需要消耗那么多功率、因此您很可能只需要一个电阻器就可以离开。

    通常需要在 VDD 和 VSS 之间连接一个100nF 电容器、来保护栅极驱动器免受瞬态过压的影响。 此外、通常需要齐纳电路将浮动隔离式电源作为驱动 FET 的 Vsource:

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您发送编修。 我已在 Vcc2和 Vee2中添加电容器和齐纳二极管。

    在5V 和 GND 之间没有额外的去耦电容的具体原因。 我现已将其降低为单个100nF。

    许多 Rg 电阻器都是 DNM、未来可用于更改/调节 Rgon 和 Rgoff。

    谢谢、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很好、祝您设计的其余部分好运。