This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969:RTC (REG 引脚)的关断电压

Guru**** 2643665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417810/bq2969-the-shutdown-voltage-of-rtc-reg-pin

器件型号:BQ2969

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否在 BQ2969中共享 REG 引脚的关断电压? 客户正在寻找电池电压降至2.7V 以下时 RTC 会关断的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    REG 引脚的关断电压等于 UV 阈值:

    目前、我们只发布了阈值为2.5V 的器件。

    此致、

    Max Verboncoeur