主题中讨论的其他器件:PMP40934
工具与软件:
我在提出定制电路板时遇到问题、如果能够帮助诊断故障、我将不胜感激。 当将 USB 器件连接到输出时、稳压器立即因输入电压轨短路而停止工作。 两个不同的电路板显示出 CAQ 器件的相同故障、并且尝试使用 CQ 器件也失败。
随附电路板设计的相关部分以供参考、其中 PDF 以及 此 Google Drive 共享中的其他相关文件。
我基于数据表参考中的设计、并根据 EVM 和 PMP40934参考进行了检查。 




- 我似乎不能附加配置 json 文件、一个副本(TPS25762CQ1_V8.01_09-12-2024_11-7-30.json)位于共享 GDrive 文件夹中。
- 我使用通过 GUI 生成的二进制文件(base_lowregion_F311_guiCfg_5-9-58-36_full_flash.bin)手动刷写了 EEPROM。
- 通过转储和比较验证了刷写的映像、看起来正常、但是
- 由于二进制数只有32128B、因此 EEPROM 末尾有640B 未写入(0xFF)。
在通过第2次和第3次尝试连接 USB 设备之前、我进行了一系列测量(均使用>6.5位 SMU、截断为相关精度):
- 发生故障前、输入电源轨具有40个-70kΩ 到 GND。
- USB VBUS 网络到 GND 的电阻大于2MΩ Ω。
- 使用 USBC 分线板、通过 VBUS、GND、CC1/2和 DP/DM 引脚的连续性测试。
- 输入电压为12.05V、
- ULVO 电阻在设计中设置为~9.2V -对于12V 输入、EN 为1.55V、这在预期容差范围内、高于数据表阈值、
- 在电容器上测量的 LDO 为1.55V、3.52V 和4.65V、这些值在数据表范围内、
- TVSP 引脚8mΩ 对 GND 的开路(由于电容器/杂散而测量到>2 μ F)。
- SW1和 SW2为~4.2V、
- 输出电压(USB VBUS)为0.35V。
在启动期间、我捕获了稳压器和 EEPROM 之间的 I2C 流量。
事务开始时间为~480ms。3V LDO 启动后、如果没有有关预期行为的公开文档、则事务看起来处理正常。
Saleae Logic2格式的保存文件是共享文件夹中的`tps25762-boot-eeprom-traffing.Sal`、我也可以根据需要从文件中提取具体信息。

有关故障的注意事项:
- 我使用低成本的硬件作为首次测试器件、使用无负载的12V "浮标"桶形插头电缆和能够提供5/9/12/15V 的商用影院透镜跟焦电机。
- TPS25762在连接时立即发生故障。 测试 USB 设备未损坏。
- 在故障期间、器件没有可见损坏、没有噪声、也没有热量(假定 PCB 的输入 OCP 会生效、未经验证)。
- ~后、输入电源轨短路、Δ V 0.08Ω。 移除 TPS25762可移除短路。
- 移除 TPS25762后、PCB 上的其他电路似乎正常。
- 我使用 USB VBUS 和输入电源轨上的示波器来进行最近的测试/故障、但它没有触发、因此没有故障波形。
我剩余2个 TPS25762CAQ 器件和1个 TPS25762CQ、但如果没有电气或可能的软件配置更改、我预计不会有不同的结果。
非常感谢任何可能有所帮助的建议、建议的启动程序或任何要检查的电压/波形?