This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411504/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我正在尝试使用 SMBus 接口、绕过板载 MCU、在 STM32L452RE-P 板和 BQ40z80 EVM 板之间建立外部 I2C 连接。 我已将 BQ40z80的 I2C 地址设置为0x16、但无法与之通信。 STM32的 I2C 连接可以与另一个 I2C 传感器正常工作、并且我已经在 CubeIDE 中将 I2C 引脚模式配置为 SMBus 两线制接口模式。 尽管如此、我仍然面临通信问题。 非常感谢就如何解决这一问题提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manas、您好!

    您能否获得您发送到电量计的通信的数字逻辑捕获。 此外、确保对测量仪表正确通电。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:
    抱歉、没有。 但是、是否有可能获得一个可以建立通信的代码参考或类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manas、您好!

    我可以为您提供这份文件: https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、
    我们浏览过文档、但没有发现任何相关内容、因为我们无法检测到 bqevm 本身。 有什么办法可以做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    验证该器件是否已正确上电、并通过短接 BAT 和 PACK 引脚和/或在 PACK 引脚上施加电压来确保电量监测计从 SLEEP 或 SHUTDOWN 模式唤醒。 在通信线路上连接一个数字逻辑分析仪以查看正在发生什么情况。

    此致。

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、
    好吧、我们会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试它无法正常工作。 还有其他方法吗?

    在使用外部主机 MCU 之前、是否需要使用 Bqstudio 在 Bq 中完成一些配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我唯一建议是使用数字逻辑分析仪捕获通信波形、因为这将极大地帮助我们调试此问题。 无需进行任何特殊配置即可将器件与外部主机 MCU 搭配使用

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、会告诉您它是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    bq40z80 EVM 似乎在录音室中未进行响应或检测。 我还连接了电池、如技术参考手册和其他参考资料中所述。 什么地方出了问题?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否具有通信线路的波形? 当您说"不响应"时、是否存在通信 NACK。 如果是通信的一部分、则会否定确认。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    这是它的屏幕截图。 器件无确认。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息只能提供很少的信息。 我们将需要查看波形以确定它是通信问题、还是器件损坏(如果可能)。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、我们没有查看波形的设置、我们检查了通信线路的电压、它被拉至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不看到波形、我只能提供太多支持。 非常抱歉。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    除通信波形之外、背后的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通信波形将帮助我验证通信是否正确发送到电量监测计。 因此、如果时序正确、则使用正确的地址以及电量监测计是否确认该地址。 如果该消息未确认地址、则电量监测计未正确上电、处于关断模式或存在缺陷。 如果电量监测计确认该地址、但随后否定任何通信、则可能是访问错误的寄存器或 MCU 将 SCL 线路保持为低电平的问题。 这些是我的想法,可以证明或否定,如果我看到一个波形。 如果没有波形、我只能 提供我的想法。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    明白了、谢谢。 后续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将等待您的答复。

    此致、

    Adrian