This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40z50-R1解决方案的电池在插拔测试后无法通信

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412532/bq40z50-r1-the-battery-of-the-bq40z50-r1-solution-fails-to-communicate-after-plugging-and-removing-test

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ40Z50

工具与软件:

 您好、TI 专家!

     使用 BQ40z50-R1 4 系列电池组时、客户使用电池来插入和拔下器件(不通电、电池电压16.4V)、经过几轮测试后、PACK-、PACK+无电压输出且 EV2400无法与电池通信。 最后、为 PACK-和 PACK+上电并激活它以便进行通信。 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chengxue、您好!

    电量监测计可能处于睡眠或关断状态。 您可以通过短接 BAT 和 PACK 引脚或在 PACK 引脚上施加电压来唤醒器件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、ć

        电池电压为16.4V (4.1V/节)、关断电压为2.7V、电池初始状态良好。 在它没有反应之前,它需要几次插入,所以我想知道为什么没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chengxue、您好!

    断开电池使 bq40z50进入关断或睡眠模式的操作。 当在 PACK-和 PACK+上施加电压时、这会导致电量监测计重新进入 ACTIVE 模式、并可以再次与电量监测计通信。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不从 PCBA、上断开电池。重复机器上的插拔测试。在插拔5-6次后、没有电压输出、无法通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chengxue、您好!

    请保持电池插入、然后在 PACK 引脚上施加电压。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
      我想知道、为什么插入或取出电池后没有输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chengxue、您好!

    该操作会关闭 CHG 和 DSG FET。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无输出且无 通信..是什么原因造成电池出现这现象??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chengxue、您好!

    我已经解释过 FET 处于关断状态、出现通信问题的原因可能是监测计进入关断模式、或者甚至根本没有通电。

    此致、

    Adrian