This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695204 REG1骤降

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416991/bq76952-bq7695204-reg1-dips

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我使用的是 BQ7695204、并利用 REG1 3V3输出为微控制器和一些子电路供电。 每5秒、我观察到24次电压降、大约±100mV、间隔约为3ms。
我注意到在另一篇文章中、BQ 器件每5秒以3ms 的间隔执行一次开路检查、这似乎正在导致此问题。

当 R705断开(移除3V3负载)时、每5秒仅看到一次压降。

我测量了 VCx 引脚并观察到相同的间隔、这表明电芯电容器充电可能是由电芯电容器充电引起的骤降。

有趣的是、这些电压骤降仅存在于 REG1 LDO 输出端、而不存在于 REG2或 REG18上。 向 REG1引脚添加额外电容不能解决该问题。

我的问题是:是否有办法防止这种情况?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了额外的测量(移除了 R705)、并将其与 BQ76952EVM 进行了比较。 我可以看到 REG1上发生了同样的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马丁、

    感谢您分享波形和原理图。 激活数据转换器进行测量时、REG1电压可能会略有不同。 获取这些值时、LOOP_SLOW = 0x0是否处于正常模式?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、
    感谢您的答复。 该开发套件具有默认配置集。 唯一设置的是启用 REG1输出并将其设置为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马丁、

    在默认模式下、LOOP_SLOW 应为0x0、但是、由于默认情况下启用了该器件、它仍然可以进入睡眠模式。 出现这种情况时、您能否检查器件是否处于睡眠模式? |

    通常、可以通过避免睡眠模式来避免这种情况。 更多有关睡眠模式的信息、请参阅 第7.3节睡眠模式 找到此培训系列的所有内容。

    此致、
    Alexis