This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:向10 mA 提供5的充电电流。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25170, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416869/bq25180-charging-current-of-5-to-10-ma

器件型号:BQ25180
Thread 中讨论的其他器件: BQ25170BQ25185

工具与软件:

嗨、团队:

我~寻找一个充电电流为5 μ A 10mA (适用于单节锂离子电池)的独立器件。
*输入电压:5V(USB 电源)
BQ25180与规范接近、但它由 I2C 控制。
你有什么想法吗?

BR.
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    BQ25170是符合您要求的理想选择。 它是一款独立线性充电器、专为单节锂离子电池而设计、并通过5V USB 输入电源供电。

    我还建议查看 TI 电池充电器参数器件 搜索页面、您可以在其中筛选我们的充电器目录:  
    https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。
    BQ25170很好!!
    您是否有任何设备包含 Pawer pass?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、

    BQ25185是具有电源路径的独立线性充电器。 充电电流可设置为低至5mA。

    这是 BQ25185产品页面: https://www.ti.com/product/BQ25185

    此致、

    Alec Lehman