This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:加电波形

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410897/tps54561-power-on-waveform

器件型号:TPS54561

工具与软件:

嗨、团队:

客户测试了   TPS54561的加电波形。 CH3为 Vout、CH1为 SW。 Vout 上有许多凸点、您能解释一下原因吗? 您能否在 EVM 上重现此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    您能否共享原理图和以下数据以进行进一步调试。

    1.输入电压[最小值、典型值、最大值]

    2.输出电压和电流

    我的怀疑是、这可能是由于 TPS54561中的频率折返效应。  频率折返电路降低了启动过程中和过流故障条件下的开关频率、有助于维持对电感电流的控制。 在启动轻负载或空载条件下、由于频率变化 RT 频率的1/8、1/4、因此输出节点上可能会发生过冲。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitya:  

    输入电压为54V、输出电压为12V、最大 Iout 为4.3A。  Fsw=450kHz、Tss=13.5mS。

    您可以在 EVM 上测试它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    让我试试 EVM 上的这种行为。 同时、如果您分享原理图、则有助于进一步调试。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:  

    我知道频率折返对于短路事件至关重要。 但对于启动、我认为它没有任何价值、因为该器件具有软启动功能。 那么、  启动?期间频率折返的功能是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    频率折返对于短路和启动操作都至关重要。 当启动期间或重负载条件下输出电压为低电平时、该器件以较低的占空比运行、以使电感器电流保持在该范围内。 由于开关关断期间的电感器电流下降斜率非常低、因此最小导通时间限制 会阻止开关在设定的开关频率下获得足够低的占空比。 因此、在每个开关周期中、开关电流将持续增加、超过编程的电流限制。 为了防止开关峰值电流超过编程的值、在启动和短路情况下使用频率折返。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    您能否为客户准备一份 PPT 文件、包括:

    (1)这种奇怪波形的原因

    (2)电流折返的工作机制以及为什么我们把它添加到这个芯片中

    (3)保证此波形不会影响正常运行

    尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    请允许我内部检查并在几天之后再联系您。

    BTW、这里的客户是谁?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:  

    客户是浪潮、您今天能提供反馈吗? 我们不能等待几天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    请查看我的以下评论。

    1.这不是奇怪的波形。 这是从 FSW/2、FSW/4、FSW/8的频率转换期间预计的情况。 这也在 EVM 上进行了测试。  

    2、工作原理见上文简要说明。  

    3.频率折返期间输出电压的上升处于输出电压设置范围内。 在稳态运行期间不会导致任何问题。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在频率折返转换期间还连接了放大的波形。