This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:适用于传感器电源的示例

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415079/tps6521905-examples-of-adoption-as-a-power-supply-for-sensors

器件型号:TPS6521905

工具与软件:

您好!

是否有任何示例说明此器件用作传感器(尤其是 CMOS 传感器)的电源?

此致。

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您能具体举例说明您尝试供电的设备吗? 我不知道此特定 PMIC 的示例、因为它通常用于为处理器供电。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我的客户正在考虑将其用于为8K 摄像头中的 CMOS 传感器供电。

    (我不知道、因为我没有听到具体的型号。)

    是否有采用此类设备的例子?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们提供了摄像头 PMIC 选型指南、其中包含常用图像传感器的相关建议: https://www.ti.com/lit/an/slvaey0b/slvaey0b.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您发送编修。

    我的客户端想要使用 TPS6521905为 CMOS 传感器供电、所以我问过这个问题。

    是否可以说目前没有以这种方式使用 TPS6521905的已知案例、或者这是未知的?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    TPS6521905去年刚刚发布、因此我们没有这种特定用例的示例。 他们应该能够使用此器件。

    选择指南显示了适用于此特定应用的 PMIC、这些器件通常具有适用于功能安全应用的 ASIL-B 等级。 如果不需要功能安全、则可以使用 TPS6521905。

    此致、

    Matt