This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50-Q1:110W 电源

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415663/ucc28c50-q1-110-w-power-supply

器件型号:UCC28C50-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您是否能够为以下应用提供合适的拓扑?

输入电压范围为9V 至60V

标称输入28V

输出电压1: +15V、7A

输出电压 2 - 15V、 0.5A

当输入电压为18至48V 时、总功率约为110W

但需要在9V 电压下工作、但降低的功率可能约为50W

让我知道 您的想法、从而开始设计工作。

 

谢谢

此致

Ramakrishna Challa