This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:驱动 GaN FET

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413953/lm5122-driving-gan-fet

器件型号:LM5122

工具与软件:

 LM5122是否能够驱动 GaN FET?

我看到了一些相关主题、据说 LM5122无法驱动 GaN FET。

原因是什么? 现在它们可以由0V 和5V 电压驱动、就像硅 FET 一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nuno Martins、

    LM5122驱动器具有大约7.5V 的高电压。 因此栅极上的电压电平对于我知道的 GaN 来说太高了。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    关于 VCC 稳压器、数据表中显示:

    '当输入电压低于 VCC 设定点电平时、VCC 输出将跟踪 VIN、从而有较小的压降。'

    其中还说明它可以由外部电源供电、因此我们可以将 VIN 和 VCC 连接到5V。

    还有什么其他因素可能使其无法与 GaN 兼容?

    此致、

    努诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nuno、

    一般而言、这听起来很合理。 我们没有以这种方式测试、虽然我不期望有任何反对意见、但我不能保证它会起作用。

    该器件未针对如此低的电源电压进行优化、因此一些参数可能看起来有所不同。

    死区时间未针对 GaN 进行优化、可能会有点长、因此您可能需要在栅极上并联一个二极管以减少损耗。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢你。 您能否推荐一款与 GaN 兼容的合适器件?

    此致、

    努诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuno:

    遗憾的是、我们的产品系列中还没有与 LM5122具有相同规格的 GaN 驱动器控制器。 (随着新产品的开发、未来可能会发生变化)
    现在、您是否已有适合您的应用的规格? Vin 电压范围、Vout 电压、最大负载条件?
    在此基础上、我们可能会在完整的 TI 产品系列中找到合适的器件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    对于此应用、我们需要一个高效的升压转换器、用于最低输入电压8V、输出电压40V、功率300W。

    您有什么建议?

    此致、

    努诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nuno、

    感谢您的反馈。
    我从我们团队内部获得了一些关于合适器件的其他反馈。
    实际上、LM5122通常不适合 GaN 应用。 即使 BIAS 和 VCC 由外部5V 电压供电、LM5122的内部死区时间对于 GaN FET 也并不理想。

    我找到了其他同样包含外部 GaN 驱动器 LMG2100或 LMG3100的解决方案、但这些解决方案也不适用于我们的控制器。

    对于300W 应用、也可以通过使用 LM5123的常规非 GaN 应用实现高效率。
    如果 GaN 驱动器对于应用至关重要、我们目前还没有任何合适的器件。

    此致、
    Niklas