This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:长时间导通功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM3644, LM36010, TPS92201, LM3645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406295/lm3553-long-time-turn-on-function

器件型号:LM3553
主题中讨论的其他器件: LM3644LM36010TPS92201LM3645

工具与软件:

您好、先生、

在火炬或闪光灯模式下、LM3553是否支持长时间开启功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们的专家将稍后给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们的专家不在办公室。 他会稍后回复你。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    很抱歉回复延迟! 手电筒模式可支持长时间开启。 闪光灯模式会持续一段时间。  

    您能否分享您的终端设备应用和运行率? 我可能会为您推荐最新的合适解决方案。  

    • 对于双通道解决方案、我推荐我们的最新产品 LM3644、它是 LM3553的完整升级版、尺寸要小得多。  
    • 对于等效单通道解决方案、我推荐使用 LM36010。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户更改了产品规格、如果存在 LED 驱动器手电筒模式、则最高可支持1A (支持1通道1A、或每个支持2通道0.5A)、并使用 I2C 调节手电筒电流、请提供建议。

    应用:生物辨识产品

    运行速率:20Ku/年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    抱歉、我们没有这样大的电流器件支持 I2C。 如果客户接受其他亮度控制方法、如 PWM 输入、我建议使用 TPS92201。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的建议、但终端客户需要 I2C 来调节手电筒输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    我有另一个建议给你。 我将在下个月获得 RTMed 的 LM3645。 4通道闪光灯、每通道360mA 手电筒。 我认为客户可以将4个通道并联在一起使用。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。