This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:PQ25798

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415845/bq25798-pq25798

器件型号:BQ25798

工具与软件:

这不是一个新问题、而是上一个问题的结论、令人遗憾的是、该问题已被仓促地解决。

e2e.ti.com/.../bq25798-bq25798

我们放弃了设计、部分组装了一个单板、其中仅包含 BQ25798。 不幸的是、发现了上一篇文章中所述的相同结果。

在 fiddling、bounding、proding、扫描数据表后、多个器件交换。 我们无法确定根本原因、原因未知、除了为电池组充电外、IC 看起来在所有其他方面都正常工作。

但是! 我们注意到 IC 器件型号为预量产版本 PQ25798。 这款器件如何进入我们的供应链尚不清楚、但它们的日期是2019年(芯片短缺)。   我们的结论是 SOH IC 要么有故障、要么存在以前的 TI 设计缺陷;我们订购 BQ25798替代产品进行冲洗并重复测试。

 感谢您的帮助,请随时关闭这个问题;和上一个:/。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 今天上午抵达、组装了 PCB、一切都按预期运行。  PQ25798 SOH 已填充并送至粮箱。