This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259474A 保护问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417439/tps25947-tps259474a-protection-issue

器件型号:TPS25947

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队成员:  

当 PD 适配器插入(TBTA_VBUS2/20V)时、 TPS259474A 输出引脚6电压异常、保持开启和关闭约5个周期 (显示为以下 通道4波形)  

您能弄清楚发生了什么;触发了什么类型的保护吗?  

C1 EN 引脚

C2电流

C3 VIN

C4 VOUT

非常感谢  

BR

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    这看起来像是在启动期间发生的 TSD、然后经过110ms 延迟后、器件会自动重试并再次尝试启动。 在每次启动期间、输出电容器都会充电、直到浪涌电流最终减小到不会在启动期间导致 TSD。

    增大 dVdT 电容器以减慢启动速度(降低浪涌电流)应该可以解决该问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    非常感谢 您的解决方案。   

    我试图把   dVdT 电容器从1000pF 到8200pF ,它是直到8200pF 来解决这个问题  

    输出上升时间(0V~20V) 约为70ms  

    M/B 总 Cout 约为1130uF  

    可以  为该设计放置8200PF (是否需要  在 dVdT 引脚上添加一个与电容器串联的100 Ω 电阻器、  

    虽然它是< 10nF ?) 

     

    顺便尝试计算一下、浪涌电流约为0.275mA (Cout 约为1130uF) 、这样是否正确?  


    非常感谢您的响应  

    BR

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="623719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417439/tps25947-tps259474a-protection-issue/5430582 #5430582"]

    可以  为该设计放置8200PF (是否需要  在 dVdT 引脚上添加一个与电容器串联的100 Ω 电阻器、  

    虽然它是< 10nF ?) 
    [报价]

    不需要使用电阻器、因为它处于限值范围内。  

    计算结果不错。 我们有一个设计计算器。 您也可以使用它进行计算。  https://www.ti.com/tool/download/SLVRBH5

    此致、
    Arush