工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队成员:
当 PD 适配器插入(TBTA_VBUS2/20V)时、 TPS259474A 输出引脚6电压异常、保持开启和关闭约5个周期 (显示为以下 通道4波形)
您能弄清楚发生了什么;触发了什么类型的保护吗?
C1 EN 引脚
C2电流
C3 VIN
C4 VOUT


非常感谢
BR
Bryan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队成员:
当 PD 适配器插入(TBTA_VBUS2/20V)时、 TPS259474A 输出引脚6电压异常、保持开启和关闭约5个周期 (显示为以下 通道4波形)
您能弄清楚发生了什么;触发了什么类型的保护吗?
C1 EN 引脚
C2电流
C3 VIN
C4 VOUT


非常感谢
BR
Bryan
尊敬的 Arush:
非常感谢 您的解决方案。
我试图把 dVdT 电容器从1000pF 到8200pF ,它是直到8200pF 来解决这个问题
输出上升时间(0V~20V) 约为70ms
M/B 总 Cout 约为1130uF
可以 为该设计放置8200PF (是否需要 在 dVdT 引脚上添加一个与电容器串联的100 Ω 电阻器、
虽然它是< 10nF ?)
顺便尝试计算一下、浪涌电流约为0.275mA (Cout 约为1130uF) 、这样是否正确?


非常感谢您的响应
BR
Bryan
可以 为该设计放置8200PF (是否需要 在 dVdT 引脚上添加一个与电容器串联的100 Ω 电阻器、
虽然它是< 10nF ?) 不需要使用电阻器、因为它处于限值范围内。
计算结果不错。 我们有一个设计计算器。 您也可以使用它进行计算。 https://www.ti.com/tool/download/SLVRBH5
此致、
Arush