This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03A:输出电压纹波变化

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413096/tps62a03a-output-voltage-ripple-variation

器件型号:TPS62A03A

工具与软件:

您好!

我应该如何考虑输出电压纹波的变化? 如果您有任何评估数据、不胜感激。

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    请在下面找到不同 VIN (2.5V、3.3V、3.6V、5V、5.5V)下1.8V VOUT 与 IOUT 的峰峰值输出纹波。

    L=1uH、Cout=22uF

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。 您能给我更清楚的说明、以便我们可以看到确认每个值吗?

    BR、

    Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    您能否单击图片以查看是否获得全屏图像? 然后、这些值应该是可见的。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您是否 也支持 TPS62A03DRLR 的数据?

    BR、

    Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    请在下面找到请求的数据。

    此致、

    Varun