This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:替换 tps54202的建议。 P2P 兼容性、软时间低于3.5ms

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417016/tps54202-recommendation-to-replace-tps54202-p2p-compatibility-soft-time-is-lower-than-3-5ms

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: LMR51420

工具与软件:

您好!

TPS54202是否有任何 P2P 兼容性 IC、支持的软启动时间应小于3.5ms?

背景:

TPS54202最初采用设计、其软启动时间约为5ms。 为了提供1.2V 电源轨、其压摆率约为240V/S、无法满足  TI DSP 1.2V 电源轨所需的大于330V/S 的斜升压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    让我来检查一下并尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    LMR51420与 TPS54202引脚相同、固定 TSS 为4ms。 仍然>3.5ms。 我们没有其他 P2P 设备。