请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS1224、
工具与软件:
尊敬的专家:
在实现 PSU 芯片的 DMUX 时、我们会遇到一个 SPI 问题:当我们启用 DMUX 且 nCS 为高电平时、SDO 引脚上的信号始终为0。 我们的 SPI 总线具有一个主站(TMS570LS1224)和两个从站(TPS65381A-Q1和 MCP3208)。
我们已尝试通过以下方式从 MCP3028上抽头 SDO 引脚:1点和2点(仅启用 DMUX)。 (因为 MCP3208和 TMS570之间有一个电阻器)
第1点:SPI 日志显示 MISO 数据正确。
第2点:SPI 日志显示当 nCS 为高电平时、MISO 数据始终为0。
查看当 DMUX 启用且 nCS 为高电平时、MISO 数据通过 TPS65381 SDO 引脚保持为0。
奇怪的是、 为什么启用 AMUX 不会导致此问题?
我们的连接供您参考: TPS65381A 的 SDO 引脚直接连接到 TMS570、而 MCP3208的 SDO 在 TMS570之间具有1K 电阻器。





正如我们在 TPS 数据表中注意到的那样。 您对我们的硬件实施有什么看法、是否存在问题? 或者如何通过软件解决这个问题? 非常感谢。

请参阅我们针对 TMS570提出的该主题。
此致
隆化