This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900开关频率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417426/tps63900-tps63900-switching-frequency

器件型号:TPS63900

工具与软件:

你(们)好

关于 TPS63900的开关频率、有以下问题:

1.) 数据表中提到了..." TPS63900器件的开关频率随工作条件而变化:当 IO 为低电平时最低、随着 IO 增大而平缓升高。"

如果输出电流为0.1mA、则转换器的工作频率为350Hz、对吗? (如下图所示)

2.)  如果转换器的工作频率会根据不同的输出电流自行调整、则不需要调整电感的值?

由于 TPS63900的工作频率范围为4Hz 至2MHz、但 TPS63900EVM 的电感为2.2uH、它可以在各种电流下工作吗?

BR

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jacky、

    是的、这是必须的、您可以把 图片作为实际的开关频率。

    无需更改电感器、因为350Hz 是 PFM 频率、但不进行开关。 此外、我们还在各种条件下验证了2.2uH。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    据我所知、PFM 也是转换器的开关程序之一、它仅在轻负载条件下出现、在重负载条件下切换到 PWM。 是这样吗?

    BR

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Jacky、

    是的、您回答正确。  在轻负载条件下、我们大多想要高效率性能、但我们将在一段时间内停止开关、这将使 PFM 的频率非常低。  行为、如 DS 中的图8-20所示。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢。

    BR

    Jacky