This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:展频对输出电流的影响

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417143/tps923655dmtrevm-spread-spectrum-affect-on-output-current

器件型号:TPS923655DMTREVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS923655

工具与软件:

使用 EVM 模块驱动一串 LED。 VIN = 24V。 VOUT =~36V。 Iout = 100mA - 500mA。 PWM 引脚高电平。 ADIM 引脚运行固定的1kHz PWM 序列、设置为提供固定电流。

我可以~流经5mA 的纹波电流约为直流转换器开关频率引起的、但除此之外、还有一个更大的 Δ I 30mA p-p、~2.2KHz 三角电流。 该 EVM 具有包含展频的 TPS923655。 展频特性是否会导致这种更大的30mA p-p 三角纹波?  我曾尝试过不同的 ADIM PWM 信号来源、所以我不认为它是由输入引起的。 较大的输出电流会产生较大的三角纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    ~您的说明、Δ V 30mA 三角电流较大应该是由调制频率为2kHz 的 TPS923655的展频功能造成的。 请参阅 数据表中的第8.3.1.2节"展频"。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。

    你说这是"应该引起的"。 这是否意味着支持扩频的器件会导致类似纹波、或者您猜是导致这种纹波的原因是我看到的纹波频率与扩频频率相匹配? 您是否认为使用 TPS923652DMTR 不会出现此问题?

    如果展频确实引起这样的三角纹波、我认为数据表中应该提到这一点。

    此致、

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    当我说"应该引起的问题"时、我是说、这是我根据您提供的说明和信息做出的假设-示波器捕获图中显示的频率分量非常接近展频的2kHz 调制频率。

    检查这是否确实是展频引起的一种简单方法是将 IC 切换到 TPS923654DMTR、查看纹波是否消失。

    如果展频确实引起了类似这样的三角波纹、我认为数据表中应该提及这一点。

    展频通常会在输出中引入大约2kHz 的频率分量、这是牺牲更好的 EMI 性能的结果。 感谢您的建议。 我们将在稍后进行数据表修订时考虑这一点。

    此致、

    Steven