This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887EVM 原理图问题

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887EVM, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414859/bq25887-bq25887evm-schematic-questions

器件型号:BQ25887

工具与软件:

您好!

我正在查看 BQ25887EVM、并且有几个问题。

1.输入和输出分流电阻器 R1和 R6是否是运行所必需的? 我没有看到它们之间连接回 BQ25887的压降

2.将 Bat 连接到 SNS_SYS 的 D7的用途是什么

3.在电池充电时,如果负载被置于电池上,会发生什么情况?

  -当负载小于充电电流时,它会继续充电,是否可以在完成后重新充电,以保持电池加满?

  -当负载大于充电电流 且 VBAT > VBATLOWV 时 ,充电是否会保持在快速充电 CC ?

4.能否确认我附的简化原理图看起来不错?

e2e.ti.com/.../2211.output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可选

    2.降低功耗。

    3.在这种情况下、充电器无法分别判断进入电池的电流和进入负载的电流。 充电器将根据目标充电电流设置控制从 BAT 引脚流出的总电流。

    4、原理图似乎正常,没有明显的错误。 请仔细检查9.2典型应用和 EVM 原理图。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    1.是否可以将 ILIM 短接至 GND?

    如果 PSEL 设置为高电平至 REGN 并且 ILIM 短接至 GND、则输入电流是否仍限制为500mA?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    1是

    2它应该是。

    有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。

    谢谢!