This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在5V 但不在10V 上获取数据

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414877/bq25798-getting-data-on-5v-but-not-on-10v

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

  我们将使用 BQ25798 Ic 为4S2P 电池组充电。 其中、我们对 i2c 进行通信以读取 VBUS 和 iBus、而其他方法则是将 ADC CTRL 寄存器设置为80h。

我们提供的输入为10V 和1.5A、消耗的电流为1.2A、但在这种情况下、我们观察到寄存器提供一些随机数据。 I2C 线路被拉高、现在当输入电压为10V 时可以看到 i2c 事务。 同时使用相同的固件

我们曾尝试将电压从10V 切换到5V 和1.5A、消耗的电流相同、但我们却是在 i2c 寄存器上获取有效数据(达到5V 时)、但 sda 线路上出现了一些噪声

我们需要提供10-15V 的电压并获取有效数据、请指导我们进行此焊接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    SDA 和 SCL 上拉电阻的来源是什么?使用的电阻值是什么? 上拉电阻源是否具有可能随输入电压变化的相同噪声? 充电器上的 REGN 是否有噪声? 建议在布线 I2C 信号时远离开关电源信号、以避免潜在耦合。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA-SCL 的来源是3V3

    使用10k 上拉电阻


    否、通过 LDO 提供恒定电压、稳压器


    否 在 REGN 上已经观察到噪声、当提供5V 电压时、REGN 输出为4.89mV;当提供10V 电压时、该输出约为4.91mV


    I2C 线路附近没有开关电源信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我建议在事务期间查看 SDA 和 SCL 线路。  如果信号上升和下降时间在 I2C 规格限制范围内、那么如果噪声使线路过负、您可以尝试在有噪声的线路上添加 RC 滤波器和/或将肖特基二极管钳位接地。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 否 在 REGN 上已观察到噪声、当 REGN 输出为4.89mV 时出现一个观察结果、而当给定10V 时、该输出约为4.91mV
    它是4.89V 和4.91V 而非 mV

    关于 SCL 和 SDA 线路、在事务处理期间没有出现噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    澄清一下、您发现充电器在您的工作范围内没有噪声或不必要的 SCL 和 SDA 信号变化? 您能否提供事务的范围以及发生问题时的寄存器转储?

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    操作

    是的、我在 I2C SCL 和 SDA 线路上看不到任何噪声、但在2-3秒后、I2C 总线挂起、有时 SCL 线路被下拉。
    如果 BQ IC 断电、则我们没有在 I2C 线路上看到任何问题、但当我们为 BQ IC 上电时、它会显示此错误、
    在2-3个 I2C 事务之后、我们没有看到任何 I2C 事务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您能否提供事务的范围以及发生问题时的寄存器转储?

    此致、

    Jared Baxter