This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:输出 AC800V/10A ,使用变压器,是否可行?

Guru**** 2526250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416808/ucc28180-output-ac800v-10a-using-transformer-is-it-feasible

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: UCC28070

工具与软件:

我想输出 AC800V/10A (RMS)、使用常规 UCC28180的450V 总线电压、然后通过全桥和变压器、最后通过 LC 滤波。

这项计划是否可行和可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的交流输入电压为800V RMS? 您想使用 UCC28180降压至450V? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流输入电压为 220V、 由 UCC28180获取直流母线450V 电压。

    然后经过全桥和变压器、最后经过 LC 滤波。

    最终获得 AC800V/10A (RMS) 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、您可以这样做。 但是您的 PFC 级设计并不是最高效的设计。 我建议使用图腾柱 PFC 拓扑而非升压拓扑、以实现此功率级别(>8kW)。 您可能必须去交错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您的 PFC 级设计并不是最高效的一个--- 如何设计最 高效的?  

    如果 PFC 级的设计 效率最高 (例如总线电压700V)、变压器能否用于后级?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8kW 级别的升压 PFC 比图腾柱 PFC 效率低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 通过 UCC28070 (交错 CCS)获得450V 的直流母线电压。

    然后经过全桥和变压器、最后经过 LC 滤波。

    最终获得 AC800V/10A (RMS) 输出。

    这还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它无疑是一个更易于管理的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。