This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:电池充电应用

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416876/tps923652-battery-charging-application

器件型号:TPS923652

工具与软件:

嗨、团队:

我正在考虑使用镍氢电池的升压充电电路。
如果输出电压低于输入电压、它的行为将如何?
我考虑的是输入电压为24V、电池电压为19-30V、充电电流为400mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    输出电压低于输入电压时该行为将如何?

    使用  从不   在输入电压高于输出电压的情况下使用 TPS92365x 的升压配置。 如果输入电压高于输出电压、输出电流将超出稳压范围、并会发生过流/损坏。

    [报价 userid="120879" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416876/tps923652-battery-charging-application "]我正在考虑输入电压为24V、电池电压为19-30V、充电电流为400mA。

    您可以考虑使用 TPS923652的降压/升压配置来实现该目的。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    如果电流不再调节、它是否会检测到 LED+接地短路并停止开关?
    一些升压转换器具有直通模式、工作原理是否类似?

    数据表中的降压/升压配置不能用于电池充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    如果电流不再调节、它是否会检测到 LED+接地短路并停止开关?

    IC 将停止开关、但它无法控制输出电流、因为始终有一条从 VIN、电感器、肖特基二极管、检测电阻器、负载然后到 GND 的电流路径。

    此致、

    Steven