This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:输出电压限制

Guru**** 2628485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417306/tps51386-output-voltage-limitation

器件型号:TPS51386

工具与软件:

为什么直流电压限制为5.5V。  我希望设计为5.6V。  此外、是否可以将 TPS51386用作-5.5之间的 IBB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    TPS51386的控制方法是 D-CAP3、它具有内部补偿电路。 这样输出电压就会有一个范围。 我们不建议 IC 在该范围内工作。  但是、由于您超过的范围非常小、我们将在设计中留下一定的裕度、5.6V 应该可以接受。

    对于 IBB 应用、还需要考虑输入电压。  最大电流也将受到限制。 有关更多详细信息、请参阅随附的。 您可以参考它来仔细检查您的设计。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../Using-the-TPS6290x-in-an-Inverting-Buck-_1320_-Boost-Topology.pdf

    奥罗拉