This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6H:建议:是否需要添加输入滤波器来阻断传导噪声?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM560R6HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417096/tpsm560r6h-recommendations-is-it-necessary-to-add-an-input-filter-to-block-conducted-noise

器件型号:TPSM560R6H

工具与软件:

您好!

我们打算在我们的项目中添加这个直流/直流转换器、但是我们不确定是否有必要在 Vin 中添加一个输入滤波器以阻隔可能的直流/直流转换器传导噪声。

有必要吗? 如果是、您会推荐哪一种?

在 TPSM560R6HEVM 评估板上、没有提到这一点。

我们正在考虑添加这样的内容:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joan、您好!

    这并非总是完全必要的。 如果希望满足任何特定的 EMI 要求、建议添加一个占位符  

    通常、良好的设置是如下所示:

    谢谢!

    Richard