This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:多个电压 SYNC/SYNC_OUT 连接

Guru**** 2543990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417198/tpsm64406-multiple-voltages-sync-sync_out-connection

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

您好!
我可以将次级的 SYNC_OUT 连接到四相设置中、从而将一个电压连接到不同两相设置的 SYNC、再生成另一个电压、以便它们同步运行、从而简化滤波吗?  

谢谢!
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您可以将 SyncOut 用作另一个直流/直流转换器的同步输入。

    您需要在 FPWM 下运行 TPSM64406、否则、另一个直流/直流转换器可能在同步时遇到问题。 次级 TPSM64406与 SyncOut 的同步的关系是它被反转。