This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:将 USB D+/-连接到器件、并将用于另一个端点器件上的数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25798, TS5USBC41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416866/bq25798-connecting-usb-d---to-device-and-using-for-data-on-another-endpoint-device

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25730、、 TS5USBC41

工具与软件:

我的设计包含用于为2S 锂电池充电的 BQ25798和连接到 USB-C 插座的纯受电 PD 控制器 TPS25730。  

第一个问题、BQ25798的 D+/-引脚是否需要连接到 USB-C 数据线? 我可以简单地将 BQ25798上的引脚保持断开状态、将 USB-C 的 D+/D-引脚直接连接到设计中的另一个器件(USB 数据端点)、还是需要 TS5USBC41等2:1 USB 多路复用器件以便两个端点都可以连接到同一条数据线?

第二个问题、当 PD 控制器在充电器连接到 USB-C 插座的情况下协商任何高于5V 的 VBUS 的电压时、D+/D-上的数据在电池以 VBUS 上的高电压充电时是否仍然正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以使 BQ25798 D+/D-引脚悬空或将其短接在一起、但不会连接到 USB-C 端口。

    PD 控制器使用 CCx 线路来协商电流和电压、而不是 D+/D-。

    此致、

    Jeff