This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:不断变化的放电电流下的内部电芯平衡问题

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION, BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413679/bq40z50-r2-internal-cell-balancing-problem-with-constantly-changing-discharge-currents

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQPRODUCTION

工具与软件:

您好!

我们有一些采用 BQ40Z50-R2 v2.08的2S 电池组、运行良好。 但在某些情况下、电池之间存在严重的不平衡(0.4V)。 该电路与 EVM 电路类似。
为了避免先前的错误、我启动了一个新的配置文件(使用固件2.08)。 化学成分已设置、学习周期已完成、RA 表已更新。 在静止和睡眠期间也会启用电芯平衡功能。

两天后、电池组便已停止使用、CB 已开启。 电池1的电压为3863mV、电池2的电压为4291mV。
但在 BQ Studio 中、我看到"Cell 1 Current"和"Cell 2 Current"值在0和-20mA 之间不断地变化。 经过两天的均衡之后、各电池间的不平衡情况保持不变。


在这种情况下、内部 MOSFET 根本不会对电芯1进行放电、对吧?
配置文件已附加。

e2e.ti.com/.../cb_5F00_current_5F00_problem.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路中当前使用的感应电阻器的阻值是多少? 如果可能、您能否发送描述上述情况的 bqStudio 日志文件、以便我们深入了解一下?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    附加了一个快速日志文件、两个电芯电流都会来回跳跃。 感应电阻器为1m Ω。

    e2e.ti.com/.../CB_5F00_log.zip

    由于一些特殊要求、我们将使用180oHm 串联电阻器和两个肖特基二极管。 但是、除了我认为的最大放电电流之外、这些组件对电池平衡的影响不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    感谢您的日志文件、我们将开始查看它。 您能否确认上图中的8节电池是否是唯一使用的电池、以及 VC3和 VC4引脚未使用的原因? 您能否提供有关单元格方向的更多信息?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    这是一个2S6P 电池组。 其余的4个电池位于上图中未显示的另一个 PCB 中。 抱歉、我应该已经提到它们。 因此、每节串联电池的总电量大约为10700mA

    VC3根据数据表中的8.3.5.4点、将 VC4连接到 VC2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    好的、感谢您的澄清。 在日志文件中、似乎满足了在 Relax 模式下进行电池平衡的正确条件、但是对于所使用的设计容量而言、完全充电容量似乎非常低。 您能否确认此电池组是否已长期老化?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我认为、这个电池组是从客户那里回来的。 另一方面、它在接收器上经过相对较少的周期、其使用的更具特点是为其充电、耗尽其电量、然后再次为其充电...

    同时、我有一个类似的电池组、该电池组还没有给客户、但它也存在相同的电芯电压不同的问题。 我们不知道这种情况是什么原因造成的、在生产过程中、只有具有几乎相同电荷的电池才能焊接到电池组中。

    作为参考、我还带着第三组电池、它已通过了几个周期、但电池电压绝对没有差异。 该电池组能够以相同的配置正常工作。

    e2e.ti.com/.../BattLogs.zip

    我上传了今天状态的新日志 zip 文件。
    Bat0是我之前发布的日志。
    BAT1是尚未拜访客户但存在电芯电压问题的电池组。
    BAT2是工作完美的电池组、即使它被使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    感谢您提供这些文件。 关于 BAT2和 BAT1文件、在日志文件之前发生的情况之间是否有任何差异? 编程后、每个器件是否都有 QMax 更新?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    是的、QMax 值在编程后更新、当我执行耗尽再充电周期时。

    但今天、我重新检查了一周的电池电压值、我看到 BAT1和 BAT2显示的电池之间的电压差较小!
    BAT 1 在大约5天内从428mV 下降至321mV、BAT2从191mV 下降至159mV 差异。 由于内部平衡的限制、这听起来很现实。

    但我仍然不知道为什么电芯电流值在 CB 开启时"跳跃"。 或者"跳接"只是显示的值和平衡工作正常的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    感谢您的澄清。

    [报价 userid="487435" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413679/bq40z50-r2-internal-cell-balancing-problem-with-constantly-changing-discharge-currents/5423263 #5423263"]但是今天、我重新检查了一周的电池电压值、我发现 BAT1和 BAT2显示电池之间的电压差异较小!
    BAT 1 在大约5天内从428mV 下降至321mV、BAT2从191mV 下降至159mV 差异。 由于内部平衡的限制、这听起来很现实。

    关于这一点、是否可以在 BAT1和 BAT2的每个.gg 文件中共享每 mAh 的平衡时间? 这些值可能被计算为较大的值、因此似乎需要很长时间才能达到平衡状态。

    [报价 userid="487435" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413679/bq40z50-r2-internal-cell-balancing-problem-with-constantly-changing-discharge-currents/5423263 #5423263"]但我仍然不知道为什么 CB 开启时电芯电流值"跳跃"。 或者"跳接"只是显示的值和平衡工作正常的问题吗?

    为了澄清、此电路板是否已完成电流校准?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    到目前为止、这些电池组使用了 Bal Time/mAh Cell 值的默认值:
    Cell1: 367, Cell2: 514.

    现在我进行了计算、这些值应为364和563。 这可能不会造成太大的差异、但我会更新它们。


    到目前为止、电流未校准。 CC 增益值处于默认值1.036、校准后、现在看到的值约为1.008、因此它们没有太远。 我今天还更新了这些值。

    我不知道如何与 CC_Offset 校准, afaik sluav7c 应该在 BQProduction 程序中完成,但这是不起作用,因为一些冗长的 Java 错误消息... -如果甚至需要 CC_Offset 校准,这是不清楚的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    [报价 userid="487435" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413679/bq40z50-r2-internal-cell-balancing-problem-with-constantly-changing-discharge-currents/5425959 #5425959"]

    现在我进行了计算、这些值应为364和563。 这可能不会造成太大的差异、但我会更新它们。

    [报价]

    如果可能、您是否可以尝试减小 Relax Balance Interval Timer 以强制监测计更新 Balancing Time 参数? 由于这些都是默认设置、我想看看让它们更新是否有助于解决这种情况。

    [报价 userid="487435" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413679/bq40z50-r2-internal-cell-balancing-problem-with-constantly-changing-discharge-currents/5425959 #5425959"]
    到目前为止、电流未校准。 CC 增益值处于默认值1.036、校准后、现在看到的值约为1.008、因此它们没有太远。 我今天还更新了这些值。

    更新电流是否能够帮助显示所见的电芯电流值?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我今天意识到了由于充电器电路的存在而导致的电池跳跃电流值、该电路是电池组连接器的一部分。 似乎电路在其输出端有电压时尝试做一些事情... 我应该早点意识到这一点。
    因此、我认为不再需要降低"Relax Balance Interval Timer"。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    明白了,我们很高兴这个问题已经解决! 如果还有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Anthony