This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24721C:具有 BQ24721C 等器件、用于需要8.4V 电压的2节锂离子电池组

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24721C, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415962/bq24721c-are-exist-a-part-like-bq24721c-for-2-cell-li-ion-battery-pack-wich-need-8-4v

器件型号:BQ24721C
主题中讨论的其他器件: BQ25708

工具与软件:

您好!

根据 BQ24721C 的数据表、最小电池充电电压为9V (寄存器0x15)、这适用于最多2节锂离子电池组。 作为可能的替代方案、我查看了 BQ25708、它看起来与 BQ24721C 非常相似、但对我而言、不同电池组之间会有一些差异。 BQ24721C 用于与 SMBus 电池组搭配使用、但 BQ25708似乎并不是专门针对这类电池组设计的。 是否更愿意将类似 BQ24721C 的类似器件与 SMBus 电池组配合使用且具有相同的行为?

提前感谢您的麻烦。

此致

Thomas Weber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    [quote userid="161877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415962/bq24721c-are-exist-a-part-like-bq24721c-for-2-cell-li-ion-battery-pack-wich-need-8-4v BQ24721C 用于与 SMBUS 电池组搭配使用、但 BQ25708似乎并不是专为这种电池组分寸设计的。 是否倾向于将类似 BQ24721C 的类似器件与 SMBus 电池组配合使用且具有相同行为?[/QUOT]

    我可能会对您的问题感到困惑、但 BQ25708电池充电器可以与智能电池进行通信。 请参阅部分 8.5.1 SMBus 接口 在数据表中:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我来解释一下我的主要主题。 例如、BQ24721C 具有热敏电阻输入(TS 引脚15)、或参阅 数据表的第21页"典型应用"。 该输入允许在电池温度过低或过高时防止充电。 在我的应用中、这很重要。 我还更喜欢使用晶体管开关进行电池到系统的电源路径、如 Q5的典型应用所示。

    简而言之、我正在寻找一个与 BQ24721C 类似的器件、并且电池充电电压(min)(V)小于7V。 我第一次尝试使用 BQ25708进行运算、似乎无法满足我的所有请求。 也许我对所有其他器件有更详细的了解、希望找到我的"器件"。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    下面是我们所有的电池充电器的灯:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Christian