工具与软件:
我们在全自动模式下使用 TPS2384芯片时遇到问题、偶尔会对连接的 PD 造成损坏。 似乎有时候、PSE 会在上电时立即提供完整的48V 电压、而不是使用更低的初始电压进行发现。 下面的屏幕截图展示了该问题。
在正确上电期间、进入端口的 P 和 N 均上拉至48V、因此在发现过程开始之前、PD 不会看到差分电压。 在这个屏幕截图中、黄色表示进入 PD 的 P 侧、浅蓝色表示 N 侧。 紫色为 P-N、因此 PD 测得的差分电压正确约为0V:
有时在上电时、我们会看到 PSE 无法正确地将 N 侧拉至48V、从而导致 PD 在没有经历发现过程的情况下暴露于30V 至48V。 下面的屏幕截图显示了发生这种情况的两种不同情况:一种是 N 侧被上拉至大约10V 电平、另一种是它完全下降并将其拉至接地。 在下面的屏幕截图中、浅蓝色表示 P 侧、粉色表示 N 侧、紫色表示 P-N。 对于与之前屏幕截图不同的颜色、我们深表歉意、这些颜色是在不同的日子拍摄的:

如果可能、我希望获得一些关于如何解决此问题的指导。
提前感谢您的帮助!
本