This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:PSE 立即为我们的 PD 提供48V 电压、而无需经历发现过程。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413406/tps2384-pse-immediately-providing-our-pd-with-48v-without-going-through-discovery-process

器件型号:TPS2384

工具与软件:

我们在全自动模式下使用 TPS2384芯片时遇到问题、偶尔会对连接的 PD 造成损坏。 似乎有时候、PSE 会在上电时立即提供完整的48V 电压、而不是使用更低的初始电压进行发现。 下面的屏幕截图展示了该问题。

在正确上电期间、进入端口的 P 和 N 均上拉至48V、因此在发现过程开始之前、PD 不会看到差分电压。 在这个屏幕截图中、黄色表示进入 PD 的 P 侧、浅蓝色表示 N 侧。 紫色为 P-N、因此 PD 测得的差分电压正确约为0V:

   

有时在上电时、我们会看到 PSE 无法正确地将 N 侧拉至48V、从而导致 PD 在没有经历发现过程的情况下暴露于30V 至48V。 下面的屏幕截图显示了发生这种情况的两种不同情况:一种是 N 侧被上拉至大约10V 电平、另一种是它完全下降并将其拉至接地。 在下面的屏幕截图中、浅蓝色表示 P 侧、粉色表示 N 侧、紫色表示 P-N。 对于与之前屏幕截图不同的颜色、我们深表歉意、这些颜色是在不同的日子拍摄的:

  

如果可能、我希望获得一些关于如何解决此问题的指导。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望很快听到一些消息! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉迟到了响应。 我可以先获得以下信息吗:  

    1.可以上传 TPS2384电路原理图吗? 我想仔细检查它是否配置良好、以用于自动模式。

    2.您能告诉我您的 PD 是在哪种标准上使用的吗? AF、AT、Legacy 还是其他?

    如果您不愿意在 E2E 中共享这些信息、我可以通过电子邮件联系您。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。 我会通过电子邮件将上面的信息发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您发送电子邮件。 我将回顾一下并在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    正如我们在电子邮件中传达的那样、我现在将关闭该主题帖。

    此致、

    Diang