This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:半自动模式启动过程

Guru**** 2502175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417175/tps23861-semi-auto-mode-bringup-procedure

器件型号:TPS23861

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用了 TPS23861并希望配置为1类、我们计划使用半自动模式。 有一些问题需要与您澄清。

1.为什么 PoE 在 PD 类低于 PSE 类时仍然可以连接? 此外、当 PSE 配置为3类且 PD 为1类时、PoE 失败。  

您可以回顾以下编程过程并提供什么可能出现的问题的建议吗?  

PD

3级

2级

等级1

PSE

等级1

失败

很好

很好

2级

很好

很好

很好

3级

很好

很好

失败

2.第一次连接 PoE 时,拔下/插上电源,不能连接 PoE。 有什么建议吗?

以下是编程过程:

  

[ 648.331956] tps23861 2-0020:TPS23861 ID 0x7、器件版本3、固件2

[ 648.332171] tps23861 2-0020:TPS23861端口1状态0x0

[ 648.332380] tps23861 2-0020:TPS23861端口2状态0x0

[ 648.332588] tps23861 2-0020:TPS23861端口3状态0x0

[ 648.332795] tps23861 2-0020:TPS23861端口4状态0x0

[ 648.346229][ poe 2]设置 半自动端口[0] CLASS[0x0012]= 0x00aa

[ 648.346404] poe 3]设置 TWO_EVENT_CLASS 寄存器0x21 = 0x55

[ 648.346552][ poe 4]设置 PT_POWER_EN_REG 寄存器0x19 = 0x10

[ 648.346698] poe 5]在[0] CLASS[0x0013]= 0x0001时设置所有端口的断开启用

[648.346840] [ poe 6]设置 poe 类端口[0]、reg[0x0029]、类[0x0001]

[ 648.347000] tps23861 2-0020:[TPS7] poe 23861将端口0 (0x19、0x1)设置为通电。

[ 648.347345][PT_DET_CLAS_EN_REG 状态寄存器 poe 8]= 11

[ 648.347692][PT_POWER_EN_REG poe 状态寄存器0x13 = 1

[ 648.348107][TPS238X_POE_PLUS_COMMAND 状态寄存器 poe PoEP]设置0x40 = 0

[ 648.348522][TPS238X_ICUT21_CONFIGURATION_COMMAND poe 状态寄存器0x2a = 2

[ 648.348933][TPS238X_OPERATING_MODE_COMMAND 设置 poe reg 0x12 = aa

[ 648.348955] tps23861 2-0020:poe 再次打开端口0电源!!

[ 648.349143][POE]欢迎使用 poe 23861 -半自动模式。

[648.349143]  

[648.349143]  

[648.706727] tps23861 2-0020:[INT IRQ]电源使能状态变化会激活 poe 输出。

[ 648.707460] tps23861 2-0020:poe IRQ] port0:已连接供电设备

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    当器件未通电时、您可以捕获以下寄存器吗?  

    02h - 0b -如果器件尝试加电但遇到需要关断的故障、这将告诉我们您何时发送电源使能命令。  

    检查端口状态寄存器0Ch - 0Fh、以查看该器件被归类为什么。 这可以让我们了解在未通电时出现的行为。

    您能否在发生故障时捕获波形(探测 Vpwr 和 DRAIN 之间)、捕获检测分类以及尝试上电。 同样、最好还具备电流探头捕获功能。  

    此致、

    Brandon