This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30EVM:建议的负载规格

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417646/tps1hc30evm-recommended-load-specifications

器件型号:TPS1HC30EVM

工具与软件:

您好!

我想测试此 EVM 板。 您是否有任何推荐的负载规格? 理想情况下、应为 标准组件和电感负载。

谢谢!

Yufang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    请参阅器件数据表以了解最佳条件。 最大 l_load = 6A。 您可以使用下面的多个值。  

    有关这些值、请参阅数据表的第"6节"规格"。 您也可以查找对入门有帮助的"9应用和实施"部分。  

    数据表: https://www.ti.com/product/TPS1HC30-Q1 

    谢谢!

    Sarah