This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:4S 应用问题

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418517/bq76905-4s-application-questions

器件型号:BQ76905

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!  我的客户在4S 项目中使用 BQ76905 、有以下2项查询:

1.它们 连接以下数据表。 对于 CELL3、哪个 CELL 电压寄存器对应? cell1~4的电压为2V、3V、2V、2.5V、读取 cell1~5电压寄存器值为2V、3V、2V、2.5V、2.5V。 CELL 3电压与 CELL4电压寄存器不匹配。 为什么?

2.对于上述电芯连接、分别针对电芯3和电芯4的相应电芯均衡需求是什么? 客户对如何将 cell3和4与数据表的第三个、第四个和第五个单元相匹配感到困惑。  

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    他们是否已根据配置正确设置了 Vcell 模式设置?

    此致、

    Max Verboncoeur