This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:降压和 MOSFET 的 CAN Vin 与 PMIC 的 Vin 不同

Guru**** 2384150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418542/tps650864-can-vin-of-buck-and-mosfet-be-on-a-different-vin-from-that-of-pmic

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好

我们正在使用 TPS6508641RSKT 为 XQZU19EG-2FFQB1517I 供电。 根据 scea113文档、我们使用的是实施6.4。 我们的输入电压为5V、因此我们使用升压转换器升压至6V 并为 PMIC 供电。 但是、对于外部降压(VCCINT)和 MOSFET、我们可以使用5V?。  

我们选择了升压4A 额定电流、因此我们希望仅 PMIC 就能在升压稳压器上加载。 请告知我们这是否会影响 VCCINT 和其他电压的任何电源时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是可以的。 外部 MOSFET 和降压转换器可以在 V_IN (5V)电压下运行、而系统则在升压的6V 电压下运行。
    这不应影响计时、请注意以下事项:

    第9.2.5节中的图9-7如所示 TPS650864数据表 图中显示了采用5V 输入和升压转换器的该应用。 这可能是一个有用的参考。

    此致、  
    Sarah