This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:采石场

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411381/bq25306-quarry

器件型号:BQ25306

工具与软件:

您好、先生

用于充电的电流存在问题。

根据 ICHG 电阻器的数据表、我们需要快速为电池充电、因此我们在 ICHG 上添加了40K 和20K、但它不起作用、而是现在在 ICHG 上使用10K。 充电速度快、但 IC 会产生更多热量。

请帮助我们为5V 3A 充电器的输入充电设置正确的电流配置、以便为电池充电。 我们使用的是 Li-Po 3.7V 10000mA 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的目标充电电流是多少?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    我的目标电流为2A 至3A、主要是使用移动适配器 为模块充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ICHG = KICHG / RICHG (KICHG = 40,000)。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的10.2.1.2.2充电电流设置。

    例如、当 Richg=23.2Kohm 时、典型充电电流为1.72A。 10千欧的 Richg 太小了。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但当我们在 ICHG 上使用23.2或43K 电阻器的值并使用3A 5V 适配器为 STAT LED 充电时、会显示闪烁频率为100KHz  

    根据数据表、我们使用一个谷值的电阻器、它在使用3A 充电电流时工作不正常、它开始闪烁。

    为此、我们使用10K 电阻器工作、但 IC 在充电时变热。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当  Richg=23.2k Ω 时、 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VPMID、VREGN、VTS 是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间我们没有听到任何更新。 螺纹被视为已解并关闭。

    谢谢!

    宁。