This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:组件和定制 PCB 尺寸方面的疑问

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5085, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417527/lm5085-q1-doubts-regarding-components-and-custom-pcb-size

器件型号:LM5085-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5085LM5149、LM5148

工具与软件:

您好!
我想使 LM5085的设计为在输出端提供5V 和10A 电流、输入将为10V 至60V。 我在同一个板上需要两个相同的电路(54毫米 x 54毫米)、这是可以实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    不建议使用非同步拓扑、请考虑使用同步降压控制器、如 LM5148或 LM5149。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、如果负载电流大于~ 5A、则二极管温度会超出设计要求  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、是否应选择容量大于所需的二极管来防止发生这种情况?
    或者、其可能的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、正确。 此外、如果由于温度过高而找不到符合设计要求的二极管、请考虑添加带散热器的风扇。

    - EL