This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:PD 控制器和 ADC 设置协商的电压中存在随机不匹配

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416297/tps25730evm-random-mismatches-in-the-voltage-negotiated-by-the-pd-controller-and-adc-settings

器件型号:TPS25730EVM

工具与软件:

您好!

使用测试不同的商用笔记本电脑充电器 TPS25730EVM 中、我们观察到 ADC 设置电压与 TPS25730EVM 协商的实际电压之间随机不匹配的情况很少。  

例如:在 ADC 设置为"Max Voltage" 15V 时,我们观察到 VBUS 为20V。 但在拔下并重新插入 USB-VBUS 后、VBUS 变为15V。
            在 ADC 设置为"Max Voltage" 20V 时、我们观察到 VBUS 为15V。 但在拔下并重新插入 USB-VBUS 后、VBUS 变为20V。  
                      有时还会在 A 上观察到类似的问题 PLUG FLIP
                      该问题有时会在 A 上得到解决 复位

 器件出现此行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:

    我不能完全确定这里会出现什么问题、但我确实有几条建议。

    确保 ADCIN 引脚配置正确。 遗憾的是、开关的标记被实际解码的 ADCIN 值偏移1。

    PD 控制器仅在上电时对 ADCIN 引脚进行采样。 在设备通电后更改开关不会更改功能、直到再次下电上电。 这似乎正是此处发生的情况、因为复位或拔下将启动对 ADC 引脚的重新采样、以便可以读取当前配置的 ADCIN 分频器。

    谢谢。此致、

    Chris