This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:欠压/欠压保护

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417885/ucc28740-brown-in-out-protection

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28742UCC28782

工具与软件:

嗨、团队:

对于 UCC28740、我们使用 RS1产生的 Vs 电流来定位输入欠压和欠压点、如下所述。

您可以帮助说明一下、如果在触发欠压故障后延迟重新启动? 或者只是在它触发的输入启动点时、器件会立即重试?

谢谢

此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    为了触发欠压为(停止)和欠压为(运行)、VS 电压需要在三个周期时间内反映这些电压(Ivsl_run*Rsv2和 Ivsl_stop*Rsv1)。 之后、控制器/器件将立即停止开关(欠压)或保持开关(输入欠压)、以便向次级侧供电。 UCC28740 DS 中未指定该值(不确定原因)、但例如在 UCC28742中指定了该值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好

    感谢您的反馈。

    因此、如果它也与 UCC28782相同、那么一旦停止开关、器件就会将 VDD 放电至 Vddoff、之后、器件执行重新启动过程?

    谢谢

    此致

    妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    正确。

    谢谢你