This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:建议使用一个端口 PD?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418152/tps65988-recommendation-for-one-port-pd

器件型号:TPS65988

工具与软件:

你(们)好  

我可以查看您对 One Port PD 的建议吗?

  • 无需 Thunderbolt、
  • 需要 USB2.0/USB3.2 Gen2 10G、
  • 需要 DP 支持

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们!

    TPS65987DDK 是一款针对 DisplayPort 应用进行了优化的单端口 PD 控制器。 我强烈建议您开始使用我们的 EVM。  

    如果您有任何问题/疑虑、请告诉我。  

    此致、  

    Aya Khedr