This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:直流/直流转换器输出的电压高于预期

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012-Q1, LM74700-Q1, LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416407/lm5012-q1-dcdc-converter-output-has-higher-voltage-than-expected

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1LM5012

工具与软件:

您好!  

我们在设计中使用了 LM5012-Q1。 输入是我们预期的24V 12伏 但我们得到了 12.55V !! 下面是电路:

我检查了反馈电阻 R447和 R449的值、它们看起来是正确的。 我们使用了 MOSFET 和智能二极管(LM74700-Q1)来在输出端提供保护。 感谢您的支持和评论。

此致、

Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    LM74700-Q1需要连接在输出电容器和反馈电阻器之后、以保护负载。 如果保持在输出电容之前、LM5012的纹波注入网络可能无法按预期工作。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    这与我以前从同事那里收到的建议不符。 请查看以下标签:

    e2e.ti.com/.../lm5012-q1-protection-against-output-short-circuit-to-the-battery

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    我在内部检查一下。 然后回复给您。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    同时、您能否在稳态和启动期间共享输出电压和反馈电压(V_FB)波形?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    很抱歉、我在上一主题中回复时忽略了一点、因为我的主要重点是使用断路器 FET。  您能否移除 C359、看看 Vout 是否恢复到设置点?   您已为3类纹波注入安装了 C356、因此不应启用2类。  

    再次抱歉打断您的困惑。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的评论。

    我删除了 C359。 现在输出电压为12.28V。 该值是否可接受、还是仍然有点高? 为了使输出端电压为12V、我是否应该将反馈电阻器更改为不同的值或更高的精度(0.1%容差)?

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    建议保持容差为1%或更低的电阻器、以实现更好的输出电压调节。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    谢谢。

    请看一下更新后的电路。  

    V_SW=12.08V 且 V_OUT=12.30V。 对此有何解释? 是否有将 V_OUT 降低至12V 的建议?

    两者的波形都很好很平滑。

    非常感谢、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    V_SW 是开关节点。 它不会是如上所述的恒定直流电压。 您也可以在示波器上检查这一点。  

    您能告诉我您如何测量输出电压吗? 您能否分享输出电压、反馈电压和 V_SW 用于进一步调试?

    谢谢!

    Nitya