This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:偏置电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417448/tps7a74-bias-voltage

器件型号:TPS7A74

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我正在考虑在以下规格下使用它:

VIN = BIAS = 3.3V
VOUT = 1.8V
IOUT= 0.5A

根据下面的规格、VOUT + 1.5V 的偏置电压是否足够?

从下面的脚注中、这不是意味着需要 VOUT + 1.62V 或更高的偏置电压?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您的提问。

    从脚注中可以看出、当 Vin 小于 Vout+1.62V 时、需要偏置电源。 例如、如果 Vout = 3.3V 且 Vin =(3.3+1.6V)= 4.9V、则您需要在原理图中包含偏置电源。 如果输入具有必要的余量来防止发生这种情况、则您将不需要加入辅助电源。 由于您选择了3.3V 的输入和1.8V 的输出、这意味着存在1.5V 的余量、这小于1.62V、因此您将需要加入一个偏置轨。  

    只要4.7uF 电容器连接到电源、就不会有任何将输入连接到偏置轨的问题:

    只要偏置电压高于1.7V 且小于6V、该器件就应该能够正常工作:

    希望这会澄清一些混淆。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、
    感谢您的答复。

    VBIAS 的 ROC 为1.7V 至6V、但我认为实际的最小电压取决于 VOUT。

    以下计算的最低3.3V 电压是否足够?

    VOUT + VDO (BIAS)+α Δ V (MARGIN)
    = 1.8 + 1.3 + 0.2
    = 3.3V

    或者、我是否需要如下计算得出的3.42V?

    VOUT + 1.62
    = 1.8 + 1.62
    = 3.42V

    即使阅读了以下线程、我也不认为它能在 VOUT = 1.8V 和 VBIAS = 1.7V 的情况下工作。
    e2e.ti.com/.../tps7a74-bias-voltage

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    VBIAS 是否在整个器件通电期间连接到 Vin? 例如、Vin 也会随着 VBIAS 从1.7V 变为6V?

    否、如果 VBIAS 小于 VOUT、电路将无法工作。  

    如果 Vin 小于3.42V、则需要辅助电源、在这种情况下是这样。  

    您计算出的第一个公式看起来是正确的、因为您希望包括具有一定裕度的偏置压降。 3.3V 电压应该起作用。

    此致!

    Hannah