This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:BQ24765的备用电池充电器 IC

Guru**** 2765775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24770, BQ24765, BQ25720, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416563/bq24765-alternative-battery-charger-ic-of-bq24765

器件型号:BQ24765
主题中讨论的其他器件: BQ25720、BQ25798 BQ25672、BQ24770

工具与软件:

大家好、我们目前在产品中使用 BQ24765作为电池充电器 IC。 但是、我们知道 不建议将其用于新设计。 您能否为我们的新产品推荐一款合适的替代充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:

    您能给我们详细介绍一下您的项目吗?

    您希望独立充电器或 I2C/SMBus 受控吗?

    电池电压/充电电流是多少?

    输入电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    以下是详细信息:

    通信接口:SMBus

    电池电压:12.6V

    充电电流:2A

    输入电压:15 V

    谢谢、此致、

    Sayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:

    我建议参考此类似帖子:BQ24765更换

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    以上链接无法正常工作。

    谢谢、此致、

    Sayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:

    BQ25720和 BQ24770是 SMBus 充电控制器替代产品。 如果您更喜欢具有集成式 FET 的充电器、可以参考 BQ25798 (降压/升压)和 BQ25672 (仅降压)。

    此致、

    Christian