This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2512765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417520/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

尊敬的先生:

我们无法使用带高电压探头的 KEYSIGHT Infiniband Vision MSOX3024T 示波器检查电流检测电流、您能建议如何对 UCC28951执行该操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量电流检测信号应该不会这么困难。  如果您遵循应用手册 slua60d、您可以使用常规示波器探头来检测 UCC28951的 CS 引脚。  

    最大电流检测信号将为2V 或更低、用于逐周期电流限制。  您可能需要检查电流检测变压器和 CS 电阻器、以确保它们设置正确。

    以下链接将指向应用手册(slua560d)、其中介绍了使用 UCC28951-Q1的相移全桥的分步设计过程。  您可以使用它检查电流检测变压器和 CS 电阻器的设置。  您可能会发现这对于审查您的设计很有用。  甚至还有一个600W 的参考设计原理图供您使用(与您的相比)。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、